结果:找到"石英振荡器 有源晶振 晶体振荡器",相关内容1000条
- YXC扬兴科技知识科普:一文看懂有源晶振和无源晶振的区别
- 石英晶振按属性可划分为石英晶体振荡器也可称为有源晶振和石英晶体谐振器既无源晶振。那这两者有和区别呢,下面扬兴带大家简单了解一下。一、无源产品结构简单,有源产品相对复杂无源晶振结构相对简单,主要由按照一定形状切割后的石英晶片和两个电极板组成,其自身无法振荡,需要电容电阻等元器件起振。无源晶振通常只有两个脚是功能脚,其余引脚并无功能性。有源晶振通常是由一个石英晶体谐振器+震荡电路+放大电路+门电路的合体。有源晶振自身是一个完整的振荡器,有4只引脚分别为VCC(电压)、GND(地)、OUT(时钟信号输出)、NC(悬空脚)。有源晶振:YSO110TR系列二、无源晶振具备成本和功耗优势,有源晶振具备稳...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-09 14:26:00
- YXC扬兴晶振24.576MHz石英振荡器,工作电压1.8V~3.3V,应用于播放器、机顶盒
- 随着互联网的发展,人们生活水平的提高,人们对于精神享受的要求也越来越高,而作为视听设备中不可或缺的重要组成部分——播放器也在不断地进行升级。播放器是指能播放以数字信号形式存储的视频或音频文件的软件,也指具有播放视频或音频文件功能的电子器件产品。如基于闪存的mp3播放器和基于移动硬盘的iPod等。播放器可以分为两种:一种是通过内存的数据来播放音乐,另一种是通过屏幕进行显示,而晶振在其中扮演着重要角色。一方面,晶振为播放器提供稳定的时钟信号,这是设备正常工作的基础。稳定的时钟信号对于保证音视频数据的同步和准确传输至关重要。另一方面,晶振配合电子元件做振荡器,能够精确保持振荡器的频率。这对于播放器...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-08 16:12:00
- YXC晶振32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
- 3D打印机又称三维打印机(3DP),是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。3D打印技术可用于珠宝,鞋类,工业设计,建筑,工程和施工(AEC),汽车,航空航天,牙科和医疗产业,教育,地理信息系统,土木工程,和许多其他领域。常常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型或者用于一些产品的直接制造,意味着这项技术正在普及。在3D打印过程中,对每一个细微的操作都需要进行精确控制,以确保打印出的物体与设计保持一致。晶振作为提供稳定时钟信号的装置,可以确保3D打印机在执行每一个动作时都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,石英晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-27 16:27:00
- 选择晶振厂家从哪些方面考虑和对比
- 现在越来越多的电子产品都离不开石英晶体振荡器和石英晶体谐振器的应用,为了确保晶振的使用体验和价格都在预期内,自然就要重视晶振厂家的选择。随着线上采购渠道的丰富,现在生产晶振的厂家不断增加,这就让用户选择时有了更多选择,而接下来说说选择这类厂家的注意事项:一、重视厂家资质优先源头企业因为晶振类型较多而且参数各不同,因此在面对繁多的晶振厂家进行选择时还是要优先考虑资质,为了确保产品质量要优先考虑源头企业。很多用户在购买晶振产品的时候都担心小厂家直接拿大厂家的产品进行贴牌操作,因此才要更加重视厂家的资质确保其本身就是具有生产力的源头企业,而且对于任何产品而言源头企业给出的报价往往更低且在产品质量上...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-29 11:33:00
- 选择石英晶振时如何逐步确定参数和类型
- 越来越多的通讯设备上都在使用晶振,随着技术的发展,现在石英晶振的种类也在不断增加,因此不少用户都在关注晶振的参数和类型如何选择。扬兴给大家聊聊三个方向确定您的晶振类型。系统类型和振荡器决定输出频率在采购石英晶振的时候先要考虑输出频率,选择晶振的时候应用系统类型和振荡器决定。而晶振的参数也不可忽视,其中振荡器本身是进入电压后产生交流输出的器件,所以在挑选时要看系统类型和振荡器来确定我们需要的晶振的参数。通常常见的设备频率参数都在10MHZ到100MHZ之间,还有要确定下是否使用到低频晶体等。确定晶振参数时要考虑到具体的应用需求,同时核对晶振封装上的参数标注,确保购买的晶振参数符合我们的要求。中...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-02-19 16:04:00
- 盘点晶体振荡器实际应用优势
- 当下很多设备上都离不开振荡器的使用,而其中晶体振荡器的应用更为常见。在采购振荡器的时候自然要根据应用需求来选择具体的种类,同时要重视具体晶振的参数,小扬给大家盘点下,常见的关于晶体振荡器的应用优势。晶振输出频率精度更高现在常见的智能通讯系统中都是应用的晶体振荡器,这就是因为晶振本身具有输出频率精度高的优势。一般射频通讯设备中或者遥控设备中都会应用晶振就是看重其频率精度高的优势,而且晶振的温漂、时漂都比较小,以及晶振的频率不可调更为单一,这些特性都让晶振更适合应用于智能通讯设备中。晶振损耗小且寿命更长对于任何电子产品而言应,用的元器件要求之一就是损耗小而且稳定,而晶体振荡器就具有损耗小寿命长的...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-24 17:26:00
- 高效稳定智能飞行低功耗、低抖动晶振YSO690PR实现无人机顺利飞行
- 随着科技的发展,无人机技术正迅速走向成熟,应用领域也不断扩展。在无人机的智能飞行和多功能应用中,石英可编程晶振YSO690PR扮演着重要的角色,为无人机的飞行稳定性和性能提供强有力的支持。YSO690PR是一款高性能的可编程有源晶振,拥有1.1-200MHz超宽频率范围,可任意编程,并精确输出到小数点后六位,让用户可以根据特定需求灵活调整频率,实现多样化的应用,33.3MHz石英晶体振荡器,作为YSO690PR系列中的代表,特别适用于偏频领域,其价格和交货期方面的优势受到广泛认可。YSO690PR封装尺寸小巧,仅为3.2*2.5*0.9mm,便于无人机集成和布局,节省空间。其工业级温度范围-...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-23 16:17:00
- 高精准360°全景环视机器人稳定的宽电压有源晶振YSO110TR,实现智能机器人应用
- 随着科技的进步,机器人技术正不断向前迈进,360°全景环视技术也逐渐成为机器人应用的热点之一。在实现智能机器人的360°全景环视应用中,宽电压有源晶振YSO110TR扮演着至关重要的角色,为机器人提供稳定可靠的时钟信号,助力其实现全方位的环境感知和智能操作。YSO110TR是一款高性能的宽电压有源晶振,拥有50MHz高稳定性频率,-40~﹢85℃温度范围内总频差±30PPM,为360°全景环视提供精准的基准时钟频率。其稳定性和高精度特性,确保机器人在复杂多变的环境中能够准确感知周围环境,做出智能决策。YSO110TR采用主流封装尺寸3.2*2.5mm,供应稳定,性价比高,使其在智能机器人的集...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-18 16:57:00
- 如何在有源晶振十大品牌内按需选择
- 在挑选和购买有源晶振时自然要重视品牌的选择,因此不少用户都是在有源晶振十大品牌内对比和挑选。对于有源晶振产品而言并不是单纯的看品牌名气和报价来选择品牌,而是要结合我们自身的使用需求来选择在各方面都符合预期的品牌,接下来说说可对比品牌的哪些方面。确定有源晶振类型进行对比在面对有源晶振十大品牌做选择时,先要重视的就是有源晶振的类型。有源晶振根据自身功能属性的不同可以分为普通晶振和温补晶振以及压控晶振和温补压控晶振多种,因此为了确保实际的使用体验自然就要按需进行对比,像温补晶振就是具备温度补偿能力的有源晶振,其可以让晶振本身具有更好的稳定性,还有就是生产技术要求更高的可编程晶振,在选择晶振品牌前必...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-16 18:09:00
- 选晶振时该如何判断品质好坏
- 晶振作为重要的电子元器件芯片在很多方面都有应用,当批量购买晶振时自然不能只关注其价格,尤其是在对比预算内的晶振产品时要重视其品质。为了避免因为定价购买到不良产品,接下来给大家说说,判断晶振品质的常用方法,让您在挑选这类产品时做个参考。一、通过外观细节判断晶振品质我们在判断晶振产品质量的时候可以先从外观细节着手判断。在拿到晶振产品的样品后查看外壳基座以及引线这些部件的做工如何,尤其是注意光亮程度,是不是存在不清晰或者模糊的脚位,还有就是整体外观是否干净防尘。我们在拆封晶振的时候往往会忽略手印或者灰尘等,还有就是像外壳和基座之间的缝隙是不是符合正常标准等都是可以判断晶振品质的细节。如果发现晶振有...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-15 16:09:00
返回